MEDICAL

ECG portable : Electrocardiogramme

Un électrocardiogramme (ECG ou EKG) est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur durant un certain temps. Les mesures requises pour obtenir un électrocardiogramme nécessitent de détecter un ensemble de lectures de potentiel électrique à partir d'électrodes placées sur la peau du patient. Le potentiel électrique entre deux électrodes circule via un amplificateur d'instrumentation de haute précision et est lu par un convertisseur A/N. Les ECG ordinaires peuvent être utilisés pour l'enregistrement à court terme des signaux électrocardiaques émis par le patient qui sont trop volumineux pour être pris en charge. Les ECG portables tels que les électrocardiographes dynamiques (Dynamic Electrocardiograph ou DCG) et les moniteurs Holter, quant à eux, peuvent aisément être transportés par les patients et enregistrer jusqu'à 100 cycles cardiaques sans interruption durant 24 heures. La légèreté et la durée de vie de la batterie sont des critères essentiels pour un ECG portable.

Plus

Un ECG portable se compose principalement d'électrodes, d'un système frontal analogique (Analog Front End ou AFE), d'un MCU/DSP, d'un module ZigBee, d'une carte SD, d'un avertisseur, d'une batterie et d'un écran. Les électrodes détectent les signaux électrocardiaques émis par le corps humain et les envoie à l'AFE pour une amplification et une filtration par bande passante (passe-haut et passe-bas) ainsi que pour une conversion A/D. L'AFE peut être catégorisé selon que sa configuration de couplage fonctionne en courant alternatif ou en courant continu. Le couplage en courant continu est la conception prédominante des AFE d'ECG à l'heure actuelle en raison de son faible bruit de crête à crête associé à une largeur de bande de diagnostic, de sa faible consommation énergétique et de sa haute précision. Les signaux numériques émis par l'AFE sont traités par une unité de traitement qui affiche un électrocardiogramme en temps réel sur écran et l'enregistre sur une carte SD. Parallèlement, l'unité de traitement peut mettre en œuvre un algorithme de transformation des ondelettes différentielles quadratiques pour identifier les ondes QSR anormales de l'électrocardiogramme. SI une anomalie est détectée, une alarme sera déclenchée par l'avertisseur. En outre, les données de l'ECG peuvent être transmises à un centre de surveillance à distance via le réseau sans fil ZigBee.

Les futurs ECG portables comporteront des fonctionnalités supplémentaires telles que des diagnostics automatiques et la transmission d'informations sans fil. Le diagnostic automatique peut déterminer le problème de santé général du patient en fonction d'un algorithme logiciel et des signaux électrocardiaques détectés. En cas de problème, par exemple si une crise cardiaque est détectée, les ECG portables équipés de modules de communications sans fil à distance (module GSM par exemple) pourraient envoyer une alarme immédiatement à la famille ou au médecin du patient. 

Moins

Pointez la souris sur les blocs du schéma pour afficher les produits recommandés pour cette solution :

Système frontal analogique ECG intégrant constamment les fonctions de détection de câbles débranchés, de détection de rythme et de surveillance de respiration.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces

FabricantType de produitTitre ANN° ANRéférence fabricantURL
ANALOG DEVICESContrôleur d'écran tactileConfiguration du modèle AD7877  AN-753AD7877  Cliquez ici
ANALOG DEVICESContrôleur d'écran tactileRecommandations de configuration et de mise à la terre pour numériseurs d'écrans tactiles  AN-577AD7843ARQZCliquez ici
ANALOG DEVICESContrôleur d'écran tactileCapteurs des contrôleurs CapTouch® AD7147 et AD7148  AN-925AD7148Cliquez ici
ANALOG DEVICESContrôleur d'écran tactileUtilisation du contrôleur d'écran tactile AD7877 et du processeur Intel PXA250 sous Windows CE.NET   AN-738AD7877  Cliquez ici
ANALOG DEVICES DSPProcesseurs Blackfin ADSP-BF50x et nouvelle génération d'appareils médicaux portables ADSP-BF50xCliquez ici
ANALOG DEVICES AmplificateurStratégies de simplification pour les missions de conception d'ECG  MS-2160AD8220,AD8226Cliquez ici
ANALOG DEVICES AmplificateurDébat CareFusion/Analog Devices : optimisation des performances et réduction de la consommation d'un ampli EEGMS-2178AD8226Cliquez ici
ANALOG DEVICES AmplificateurRésolution de problèmes de conception inhabituels grâce à des amplificateurs d'instrumentation  AN-245AD621Cliquez ici
ANALOG DEVICES AmplificateurMoyens d'optimiser les performances d'un amplificateur différentiel   AN-589AD621Cliquez ici
ANALOG DEVICES AmplificateurChoix de CI basse tension, faible consommation pour système d'ECG Cliquez ici
ANALOG DEVICES DSPInterfaçage de cartes SD avec les processeurs BlackfinEE-335Processeurs BlackfinCliquez ici
ANALOG DEVICES MCUInterfaçage du LCD à caractères basé sur le modèle HD44780 avec un ADuC702x  AN-908ADuC702x  Cliquez ici
NXP ProcesseurSolutions NXP pour applications de moniteurs de fréquence cardiaque et d'ECGAN4323MCF51MMCliquez ici
NXP MCUPrincipes de base des moniteurs de fréquence cardiaque et des ECG AN4059MC9S08JM60Cliquez ici
NXP  Connexion d'électrodes externes économiques à un MED-EKG AN4223MED-EKG Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUImplémentation d'un moniteur de fréquence cardiaque ECG sur le LaunchPad avec MSP430G2452 (rév. A)slaa486aMSP430G2452Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSDSPImplémentation d'ECG sur le kit de développement médical DSP TMS320C5515sprab36bTMS320C5515Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSCANConception frontale analogique pour systèmes d'ECG utilisant des CAN Delta-Sigma (rév. A)sbaa160aADS1258Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUMoniteur de fréquence cardiaque et d'ECG avec MSP430FG439 (rév. A)slaa280aMSP430FG439Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSAFEAmélioration de la réjection de mode commun avec ampli RLD sbaa188Famille ADS129xCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSAFEAnalyse du bruit thermique dans les applications d'ECGsbaa185Famille ADS129xCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSAFEMesure de la fréquence respiratoire grâce à la pneumographie d'impédance    sbaa181Famille ADS129xCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSContrôleur d'écran tactileUtilisation du TSC 4 fils de TI pour contrôler un écran tactile résistif à 8 filsCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSContrôleur d'écran tactileSchémas de fonctionnement des contrôleurs à écran tactile Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSContrôleur d'écran tactileCe que les concepteurs doivent savoir sur les dérives de convertisseurs de données   Cliquez ici
FabricantType de produitTitre du livre blancURL
ANALOG DEVICES AMPLICapteurs à électrodes de biopotentiel dans les systèmes ECG/EEG/EMGCliquez ici
ANALOG DEVICES DSPProcesseurs Blackfin ADSP-BF50x et nouvelle génération d'appareils médicaux portablesCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCULa révolution USB ultra basse consommation Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUMicrocontrôleurs FRAM faible consommation et leurs applicationsCliquez ici
FabricantType de produitTitre du kit d'évaluationRéférence EVKRéférence fabricantURL
NXP MCUGuide de démarrage rapide pour le modèle TWR-MCF5225X TWR-MCF5225X-KITMCF5225Cliquez ici
NXP MCUGuide d'utilisation du modèle TWR-MCF51MM KIT TWR-MCF51MMMCF51Cliquez ici
ANALOG DEVICES MCUCarte d'évaluation, rév. 0 EVAL-ADUC7026QSPZ ADUC7026Cliquez ici
ANALOG DEVICES MCUSchéma et plan de carte EVAL-ADUC7026QSZ ADUC7026Cliquez ici
FabricantType de produitTitre de la formationRéférence fabricantURL
ANALOG DEVICES MCUUtilisation de microcontrôleurs analogiques de précision intégrés pour simplifier la conception de systèmes d'acquisition de donnéesADuC702x  Cliquez ici
NXP MCUCréation d'un moniteur de fréquence cardiaque et d'un ECG à 1 filCliquez ici
NXP MCUDispositifs de santé pour personnes âgées avec technologie NXP Cliquez ici
NXP  Communication des appareils médicaux : USB et Zigbee®Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSAFEDémarrer avec l'ADS1298ECGFE-PDKADS1298Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSAFESystème frontal analogique complet pour ECG/EEG ADS1298Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUAppareil médical portable, MSP430 plus petit et plus intelligent MSP430  Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUMSP430 dans les applications de compteurs MSP430  Cliquez ici